STULZ präsentiert den neuen, flexiblen Weg der Klimatisierung: CyberRow kühlt dort, wo die Hitze entsteht
Auf der Chillventa 2010 stellt STULZ mit CyberRow seine jüngste Innovation vor: Das Klimagerät wird direkt im Serverraum zwischen den Racks platziert und sorgt dort mit horizontaler Luftführung für eine präzise und energieeffiziente Kühlung. Das große Plus: CyberRow kann unabhängig vom Hersteller der Racks auch nachträglich installiert werden und bietet so mehr Flexibilität – die richtige Lösung auch für kleine Räume.
Hamburg, Oktober 2010. Nicht ein kühler Luftstrom durch einen Doppelboden, sondern zwei nach links und rechts - direkt vor die Serverreihen: Mit diesem Prinzip erweitert STULZ die Möglichkeiten zur energieeffizienten Kühlung von Rechenzentren um das patentierte, ab Oktober 2010 erhältliche System CyberRow. STULZ kann daher mit diesem Produkt auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Rechenzentrumsbetreibers reagieren. Installiert direkt zwischen den Racks bläst CyberRow die kalte Luft horizontal und über die gesamte Serverrackhöhe zu beiden Seiten ab, verteilt sie gleichmäßig und gezielt im Rechenzentrum. Das bedeutet einen Zugewinn an Flexibilität, denn CyberRow ist nicht auf bauliche Konstruktionen wie Doppelböden angewiesen, die bei herkömmlichen Klimalösungen für die Luftverteilung sorgen. Zudem kann das System ganz bequem in jeden Serverraum eingebaut werden, da es mit jedem Rackhersteller kompatibel ist. Das macht CyberRow zur richtigen Wahl für die Nachrüstung, bei gezieltem zusätzlichem Kühlbedarf und zur idealen Lösung für Räume, in denen traditionelle Anlagen baubedingt nicht eingesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil: Weil CyberRow genau dort kühlt, wo Hitze entsteht, sind die Luftwege kürzer. Damit kann die Anlage zielgenau geplant, eine Überdimensionierung vermieden und Energie gespart werden.
Vier Kältesysteme für flexible Kühlkonzepte
Für noch mehr Flexibilität bietet STULZ das Klimagerät in zwei Größen an. Zur Wahl stehen Anlagen in den Maßen 1.950 x 400 x 1.175 Millimeter und 1.950 x 600 x 1.175 Millimeter sowie mit Kapazitäten von 24 bis 55 kW. CyberRow ist in vier Kältevarianten erhältlich. Es sind zwei reine DX - Systeme mit Kompressorkühlung erhältlich sowie ein hybrides System, indem das DX -System um einen wassergekühlten Wärmetauscher ergänzt wird. Der wassergekühlte Wärmetauscher wird mit einem Rückkühler verbunden, welcher außerhalb des Gebäudes installiert ist. Sobald die Außentemperatur es zulässt, schaltet das Gerät vom kostenintensiven Kompressorbetrieb in den Ressourcen schonenden Modus der Indirekten Freien Kühlung über den Rückkühler. Neben den DX-Systemen wird auch eine wassergekühlte CW-Variante angeboten.
Klug konzipiert, einfach integriert
CyberRow arbeitet als A-, G- und GE-System mit energieeffizienten Invertergeregelten Scroll Kompressoren, die stufenlos entsprechend der benötigten Last geregelt werden. Auch die drei EC-Ventilatoren des Klimagerätes sind stufenlos drehzahlgeregelt. Sie laufen im Standardbetrieb parallel auf geringer Auslastung um einen möglichst niedrigen Energiebedarf zu realisieren. Zudem können die Ventilatoren so rasch auf wechselnde Anforderungen an das Kühlsystem reagieren. Alle wichtigen Funktionen des Klimagerätes werden vom C2020 Prozessor gesteuert. Über eine Schnittstelle kann das Gerät in alle gängigen Gebäudeleittechniksysteme eingebunden werden.