Steuerungs- und Regelungstechnik nach Maß: Die CompTrol-Produktlinien
Hamburg, im Mai 2006. Klimaanlagen komfortabel und sicher steuern und regeln – das ermöglicht die CompTrol-Serie von STULZ. Sie erweitert den Funktionsumfang zur Steuerung und Regelung der Klimageräte des Herstellers Mitsubishi Heavy Ind., für den STULZ exklusiver deutscher Vertriebspartner ist. Bereits 70 Prozent der Klimageräte aus der KX-Serie verkauft STULZ im Paket mit einer CompTrol-Lösung.
Ob Integration der Klimaanlage in Standard-Leit- und Bussysteme der Gebäudeleittechnik, zentrale Steuerung und Überwachung der Klimatechnik mit dem STULZ Gebäudemanagement oder Schnittstellen zur direkten Geräteanbindung der Klimageräte an Steuerungs- und Regelungssysteme – STULZ bietet mit insgesamt drei CompTrol-Produktlinien für jeden Bedarf die passende Lösung. Praktische Einzelfeatures wie individuell konfigurierte Kontrollfunktionen, automatische Betriebskostenabrechnung oder Fernwartung machen Steuerungs- und Regelungstechnik zur sinnvollen Ergänzung der Klimatechnik-Lösung.
Voll integriert: Anbindung an Standard-Leit- und Bussysteme
Die schlaue Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik ist die mikroprozessorgesteuerte Zusatzplatine KX CompTrol Multi Plus. Über den Anschluss an den Superlink-Bus von Mitsubishi Heavy Ind. verbindet sie die Klimageräte dieses Herstellers Hardware-seitig mit übergeordneten Gebäudeleitsystemen. Bis zu 16 Innen- und die dazu gehörigen Außengeräte lassen sich an die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge der intelligenten Schnittstelle anschließen und somit zur Steuerung in die bestehende Gebäudeleittechnik integrieren. Die Klimageräte können einzeln oder in Gruppen gesteuert werden. Für jedes einzelne Gerät sind individuelle Konfigurationen möglich. STULZ ist der einzige Anbieter, der alle gängigen Gebäudeleittechnik-Protokolle bedienen kann – LON, EIB, Modbus, Profibus, S-Bus, OPC und Bacnet.
Extrem flexibel: STULZ Gebäudemanagement
Integrationslösungen zur zentralen Überwachung und Steuerung aller in einem Gebäude befindlichen Klimageräte von Misubishi Heavy Ind. bieten die CompTrol-Komponenten des STULZ Gebäudemanagements. Über einen PC mit der Windows-kompatiblen Software CompTrol ZLT und ihren zahlreichen Erweiterungsmodulen ist die zentrale Überwachung und Steuerung von bis zu 768 KX-Innengeräten von Mitsubishi Heavy Ind. möglich. Für Zusatzkomfort sorgt die automatische Energiekostenabrechnung. Mit der Festlegung individueller Parameter, zum Beispiel einer zeitlich variierenden Raumtemperatur, lassen sich Betriebskosten senken. Die Wartung erleichtert die Software KX CompTrol Service, mit der sich vom PC aus die Parameter der Innengeräte überwachen lassen. Treten Störungen auf, kann über ein separates Modul zur Fehlerkontrolle beispielsweise der zuständige Servicetechniker benachrichtigt werden: KX CompTrol GSM, KX CompTrol ISDN oder KX CompTrol Analog leiten über den jeweiligen Kommunikationsstandard detaillierte Fehlercodes weiter. Ohne Anfahrt und Vor-Ort-Kontrolle lassen sich so bestimmte Störungen ermitteln und z. B. Bedienfehler beheben. Das Kontrollmodul ist auch als Einzellösung ohne PC zu verwenden.
Punktgenau fokussiert: Autarke Einzellösungen
Hauptsächlich für einzelne Klimageräte oder Räume kommen die Adapter- und Zusatzplatinen CompTrol Switch, CompTrol Signal, CompTrol Lite, CompTrol Flex, CompTrol Interface und CompTrol Vario zum Einsatz. Die lokalen Steuerungs- und Regelungslösungen werden direkt an das jeweilige Außen- oder Innengerät angebunden, um einzelne Funktionen wie zum Beispiel die Überwachung der Raumtemperatur vorzunehmen. Sie sind ideal mit der zu jedem Gerät vom Hersteller Mitsubishi Heavy Ind. mitgelieferten Fernbedienung kombinierbar. Auch für Einzellösungen ist ein ergänzendes Meldesystem zur Fernüberwachung verfügbar: CompTrol SMS übermittelt Störungen per SMS, E-Mail, Voicemail oder Fax beispielsweise an einen Servicetechniker.
Kompetenz im Doppelpack
Seit mehr als 35 Jahren ist STULZ exklusiver deutscher Vertriebspartner für Mitsubishi Heavy Industries. Mit etwa 1100 Mitarbeitern in Deutschland und zehn Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Polen, Spanien, China, Indien, Australien und in den USA sowie Partnerfirmen in mehr als 75 weiteren Ländern bietet STULZ maßgeschneiderte Produktlösungen. Vom Monosplit-Gerät für die Privatnutzung bis hin zur komplexen Multisplit-Anlage für große Bürogebäude bietet das vielfältige Programm die passende Lösung für jede Anwendung. Die STULZ-Gruppe beschäftigt weltweit über 3000 Mitarbeiter.