KXS-R: Heiz-Kühl-Kreislauf nutzt Wärmerückgewinnung
Hamburg, Januar 2006. Gleichzeitig heizen und kühlen innerhalb eines Gebäudes: Diese Flexibilität bieten die KXS-R Wärmerück- gewinnungssysteme von Mitsubishi Heavy Ind. Die Klimageräte auf Basis eines Dreileitersystems nutzen zum parallelen Kühl- und Heizbetrieb die Wärmeverschiebung innerhalb des Gebäudes und senken so die Energiekosten um bis zu 75 Prozent. KXS-R Wärme- rückgewinnungssysteme arbeiten mit Vollinvertertechnologie und bieten den gleichzeitigen Heiz- und Kühlbetrieb mit einem Leistungs- spektrum von 22 bis 150 kW Heizleistung. In Deutschland ist STULZ exklusiver Vertriebspartner für Mitsubishi Heavy Ind. Klimageräte.
„KXS-R ist ein sehr effizientes System, das mit geringen Kosten Wärme und damit Energie im Gebäude umschichten kann“, erklärt Dr. Christian Voigt, Leiter Klima- und Befeuchtungssysteme der auf innovative Klimalösungen spezialisierten STULZ GmbH in Hamburg. Soll innerhalb eines Gebäudes gleichzeitig geheizt und gekühlt werden, stoßen viele Klimatechnik-Lösungen an ihre Grenzen – oft sind zwei Systeme mit getrennten Kreisläufen erforderlich. Mit dem Wärmerückgewinnungssystem KXS-R von Mitsubishi Heavy Ind. lässt sich innerhalb eines Systems, das heißt eines Außengerätes, mit einem Teil der Innengeräte kühlen und mit einem anderen Teil gleichzeitig heizen. In Großbritannien hat sich die innovative Technologie bereits durchgesetzt. Dort sind 60 Prozent der Klimaanlagen Wärmerückgewinnungssysteme.
Wärmerückgewinnung: Energieeffizienz steigern
Bei KXS-R benötigt das System durch die ausgeklügelte Funktionsweise lediglich die Antriebsenergie am Außengerät, um die Energieströme innerhalb des Wärmerückgewinnungssystems zu verknüpfen. Die in Teilen des Gebäudes abgeführte Wärme wird für andere Gebäudeabschnitte als Heizung genutzt – dies reduziert den Stromverbrauch wie auch die Betriebskosten erheblich. Sinnvoll ist der Einsatz von KXS-R bei gleichzeitigem Heiz- und Kühlbedarf innerhalb eines Gebäudes, etwa wenn die klimatischen Bedingungen der Räumlichkeiten durch Nord- oder Süd-Ausrichtung stark variieren oder wenn in Technikräumen auch im Winter gekühlt werden muss.
Vollinvertertechnologie: Stufenlos Kosten senken
Die Klimageräte aus der KXS-Serie heizen zuverlässig bei Außentemperaturen bis minus 20 Grad Celsius. Bei der wegweisenden Vollinvertertechnologie sind beide Verdichter stufenlos leistungsgeregelt. Dies ermöglicht eine extrem genaue Leistungsanpassung in jedem Betriebspunkt. Die Anlaufströme sind sehr gering. Während des Betriebs treten keine hohen Stromspitzen auf, etwa durch Zuschalten nicht geregelter Verdichter. Somit können Sicherungsauslegung und Leitungsquerschnitte kleiner gewählt werden, so dass die Installationskosten für den elektrischen Anschluss deutlich gesenkt werden. Dank Vollinvertertechnologie und optimierter Konzeption erfüllen die KXS-R-Geräte strenge Energieeffizienzkriterien. Die Wärmerückgewinnungssysteme erreichen sensationelle COPs von bis zu 7,0 im Teillastbereich bei gleichzeitiger Kühl- und Heizanforderung, das heißt Wirkungsgrade von bis zu 700 Prozent.
STULZ und Mitsubishi Heavy Ind.: Vernetzte Kompetenz seit über drei Jahrzehnten
Mitsubishi Heavy Ind. gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Raumklimageräten. STULZ vertreibt seit 1969 als exklusiver Vertriebspartner die Produkte des japanischen Qualitätsherstellers in Deutschland. Vom Monosplit-Gerät für die Privatnutzung bis hin zur komplexen Multisplit-Anlage für große Bürogebäude bietet das vielfältige Programm die passende Lösung für jede Anwendung. Der in Hamburg ansässige Klimatechnik-Spezialist STULZ hat sich seit der Gründung im Jahre 1947 zu einem weltweit führenden Hersteller für Präzisionsklima entwickelt.