Kühlung nach Maß: Präzisionsklima im Serverraum
Hamburg, im Juli 2005 - Auch PCs und Server haben eine Wohlfühltemperatur. Um die sensiblen Anlagen zu schützen, sollte eine Umgebungstemperatur von 24 Grad Celsius nicht überschritten werden – sonst droht Datenverlust. Klimatisierung auf den Punkt bieten moderne Präzisionsklimaanlagen, die auf die Kühlung technischer Infrastruktur spezialisiert sind. Ob kleinere Computer- und Serverräume oder große IT-Anlagen – mit MiniSpace und Compact DX bietet der Hamburger Klimatechnikspezialist STULZ das maßgeschneiderte Präzisionsklimasystem für jedes Bedürfnis.
Präzisionsklimatechnik: Datenschutz statt heißer Luft
Kühlung ist nicht gleich Kühlung: Technikräume stellen andere Anforderungen als ein Großraum- büro. Optimal abgestimmt auf die Klimatisierung von Rechenzentren, Computer- und Technikräumen sind Präzisionsklimasysteme. Gegenüber der in Büros eingesetzten Komfort- klimatechnik werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur exakt überwacht – an 24 Stunden am Tag und 365 Tagen im Jahr.
Im energiesparenden Dauerbetrieb sind Abweichungen mit dem schmalen Toleranzbereich von fünf Prozent Luftfeuchtigkeit bzw. einem Grad Celsius enge Grenzen gesetzt. Das garantiert eine hohe Ausfallsicherheit.
Im Gegensatz zu Komfortklimageräten führt eine Präzisionsklimaanlage überwiegend Wärme ab, ohne die Luft zu entfeuchten. So wird die gefährliche statische Aufladung der elektrischen Bauteile verhindert. Ein weiteres Sicherheits-Plus der Präzisionsklimatechnik: Zur Kühlung wird eine dreimal größere Luftmenge bewegt als bei der Komfortklimatechnik. Das führt zu einer gleichmäßigen Luftverteilung im Raum, und punktuelle Hitzeherde – so genannte „Hot Spots“ – werden vermieden.
MiniSpace: Maximale Leistung auf minimaler Fläche
Im Leistungsbereich von vier bis 20 kW – das entspricht etwa zwölf PCs oder einem kleinen Serverschrank in mittelständischen Unternehmen – ist die MiniSpace-Serie von STULZ die ideale, ökonomische Lösung. Auf der geringen Stellfläche von 600 x 600 mm für 12 kW bzw. 1000 x 810 mm für 17 und 20 kW Leistungsumfang bieten die MiniSpace-Geräte alle Vorteile der Präzisionsklimatechnik:Energieeffizienz, Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Die kleinen Anlagen sind extrem mobil. Sie lassen sich aufgrund der kompakten Größe und des geringen Gewichts problemlos transportieren. Der praktische Front Access, die Erreichbarkeit über die Gerätevorderseite, sorgt für einfache Installation und Wartungszugänglichkeit. Das Raumklima regelt die MiniSpace-Anlage präzise und zuverlässig dank der fortschrittlichen Steuerungseinheit, dem Mikroprozessor C1002. Einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz leistet das umweltfreundliche Kältemittel R 407 C, das globalen Standards entspricht. MiniSpace-Geräte sind in kältemittel- oder kaltwasserbetriebenen Ausführungen erhältlich.
Compact DX: Volle Flexibilität bei hohen Anforderungen
Mit der Präzisionsklima-Produktlinie Compact DX sorgt STULZ auch bei größeren IT-Anlagen mit mehr als fünf Serverschränken für gutes Betriebsklima im Serverraum. Die radiallüfterbetriebene Compact DX-Linie kühlt im Leistungsbereich von 25 bis 105 kW bedarfsgerecht mit 13 Ausführungen in vier Baugrößen. Sie lässt sich über die zentrale Steuereinheit C7000 Advanced ohne zusätzliche Soft- oder Hardware direkt an das Gebäudeleittechnik-System anschließen. Die Präzisionsklimasparte Compact DX wird hochspezialisierten Anforderungen gerecht und bietet individuelle Flexibilität. Bis zu 30 Geräte sind als Upflow- oder Downflow-Variante beliebig kombinierbar und können über die zentrale Steuereinheit bequem konfiguriert und überwacht werden. Durch die kompakte Bauweise passen die Anlagen in jeden Technikraum, und die volle Zugänglichkeit von vorne gewährleistet einfache Routineüberprüfungen. Die mit geringen Investitionskosten verbundene Compact DX-Serie wird ergänzt von der Präzisionsklimasparte CyberAir. Diese State-of-the-Art-Serie ist mit innovativer EC-Ventilatortechnik ausgestattet. Auf diese Weise vereint CyberAir Effizienz mit Komfort: Der Energieverbrauch wird erheblich gesenkt und der Geräuschpegel spürbar optimiert.
Flächendeckender Service: Überall vor Ort
Ob kleiner Serverraum oder IT-Park – STULZ bietet mit seinen auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmten Präzisionsklima-Produktlinien immer die passende Lösung „made in Germany“. Der High-End-Hersteller steht nicht nur für hohe Qualität und eine verlässliche Ausfallsicherheit der Kühlanlagen, sondern sorgt über das dichteste Klimatechnik-Servicenetz in Deutschland auch für eine lange Lebensdauer der Produkte.
Seit der Gründung im Jahre 1947 hat sich das Unternehmen STULZ zu einem weltweit führenden Systemlieferanten im Bereich Klimatechnik entwickelt. Im Jahr 2004 erzielte dieser Bereich der STULZ-Gruppe mit der Herstellung von Präzisionsklimageräten und Kaltwassersätzen, dem Vertrieb von Klima- und Befeuchtungssystemen sowie mit RLT-Anlagenbau und Service- und Objektmanagement einen Umsatz von nahezu 200 Millionen Euro. Mit über 1000 Mitarbeitern in 10 inländischen Niederlassungen und 10 Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Polen, Spanien, Australien und in den USA sowie Partnerfirmen in mehr als 60 weiteren Ländern verfügt STULZ über ein internationales Netzwerk von Spezialisten in der Klimatechnik. Produktionsstandorte sind in den USA, Italien und Deutschland. In der STULZ-Gruppe werden weltweit über 3000 Mitarbeiter beschäftigt.